Configurar un evento de transición de rango
Active métodos si el valor de una variable o propiedad de un objeto está dentro o fuera de un rango específico.
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto o una variable.
- EnPropiedades, haga clic con el botón secundario en una variable o una propiedad y seleccione .CONSEJO: Si es necesario, seleccione para agregar una variable.
- EnEventos, desdeTransición, seleccione:
- En (exclusivo)
- Fuera (exclusivo)
- En (inclusivo)
- Fuera (inclusivo)
ElementoDescripciónRangoTransición de valorEjecución del método - Establezca la propiedadDesde.CONSEJO: Puede introducir el valor de umbral o agregar un vínculo dinámico al valor de umbral. Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Establezca la propiedadPara.CONSEJO: Puede introducir el valor de umbral o agregar un vínculo dinámico al valor de umbral. Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Junto aVariableTransitioned, seleccione .
- Seleccione un método:
- Para métodos globales, expandaComandos.
- Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodoCuadrículaDeDatosexpone un métodoActualizar), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
- (Opcional) Seleccione métodos adicionales.
Entregue su opinión