FTP

El protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol, FTP) se utiliza para comunicar y transferir archivos entre equipos que están en una red de Protocolo de internet/Protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP).
Para establecer y comunicarse en la red, una conexión FTP requiere un servidor y un cliente. En la siguiente sección se describe la configuración de estos dos elementos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.