Configurar un diseño horizontal

Para configurar un diseño horizontal, agregue un objeto de diseño horizontal, agregue objetos secundarios y ajuste las propiedades.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo que contendrá el objeto de diseño horizontal y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Diseño Horizontal
    .
  2. Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño horizontal.
    Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.
    Por ejemplo, añada botones bajo un diseño horizontal para crear una fila de botones. Consulte Botón.
    Los objetos secundarios se distribuyen de uno a uno en una fila.
  3. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca cómo mostrar los objetos gráficos secundarios:
    • Alineación de contenido
      :
      • Alineado a la izquierda
        . Fija los objetos secundarios a la izquierda del diseño horizontal.
      • Alineado en el centro
        . Fija los objetos secundarios en el centro del diseño horizontal.
      • Alineado a la derecha
        . Fija los objetos secundarios a la derecha del diseño horizontal.
    • Ajuste
      . Se ajustan los objetos secundarios si no se ajustan al ancho del diseño horizontal.
      Ajuste establecido en Verdadero
      Ajuste establecido en Falso
    • Separación horizontal
      . Espacio horizontal entre objetos secundarios del diseño horizontal.
    • Separación vertical
      . Espacio vertical entre las filas de objetos secundarios ajustados del diseño horizontal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.