Vista de desplazamiento

Panel que puede desplazarse para mostrar el contenido en un mayor tamaño que el del panel.

Operación

La Vista de desplazamiento admite:
  • Gestos táctiles y multitoque. Panorámica o pellizcar para hacer zoom.
  • Funcionamiento del teclado y el ratón para ampliar o reducir la imagen.
    Ctrl
    Scroll wheel
    o
    Shift
    Scroll wheel
    .

Caso de uso

Muestre información general, dibujos u otros elementos que sean mayores que el contenedor principal de la aplicación.

Ejemplo

Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.