Configurar un diseño vertical

Para configurar un diseño vertical, agregue un objeto de diseño vertical, agregue objetos secundarios y ajuste las propiedades.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo que contendrá el objeto de diseño vertical y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Diseño vertical
    .
  2. Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño vertical.
    Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.
    Por ejemplo, añada botones bajo un diseño vertical para crear una fila de botones. Consulte Botón.
    Los objetos secundarios se distribuyen uno a uno en una columna.
  3. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca cómo distribuir los objetos gráficos secundarios:
    • Alineación de contenido
      :
      • Alineado superior
        . Fija los objetos secundarios a la parte superior del diseño vertical.
      • Alineado en el centro
        . Fija los objetos secundarios en el centro del diseño vertical.
      • Alineado inferior
        . Fija los objetos secundarios en la parte inferior del diseño vertical.
    • Ajuste
      . Se ajustan los objetos secundarios si no se ajustan a la altura del diseño vertical.
      Ajuste establecido en Verdadero
      Ajuste establecido en Falso
    • Separación horizontal
      . Espacio horizontal entre las columnas de objetos secundarios ajustados del diseño vertical.
    • Separación vertical
      . Espacio vertical entre los objetos secundarios del diseño horizontal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.