Desplazarse por un gráfico de tendencia
Desplácese por el eje X y el eje Y de un gráfico de tendencia en el modo de tendencia
Normal
.- Seleccione un punto y arrástrelo horizontalmente para desplazarse por el eje X.CONSEJO: Si la propiedadSeguirse establece comoVerdadero, el desplazamiento automático se detiene cuando se interactúa con el gráfico. Para reiniciar el desplazamiento automático del eje X, desplace el eje X a la instancia actual.
- Seleccione un punto y arrástrelo verticalmente para desplazarse por el eje Y.
- Seleccione un puntero y arrástrelo diagonalmente para navegar en ambos ejes.
Entregue su opinión