Configurar motores de presentación
Agregue un motor de presentación nativo o un motor de presentación web a su proyecto.
CONSEJO:
Cada proyecto puede contener un único motor de presentación nativo y un único motor de presentación web. Si el proyecto se ejecuta en el módulo de cálculo de flancos integrados (1756-CMEE1Y1), agregue un motor de presentación web y elimine el motor de presentación nativo.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en un objeto de ventana.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Para crear un motor de presentación nativo, seleccione.
- Para crear un motor de presentación web, seleccione.
- Para eliminar un motor de presentación, haga clic con el botón derecho en un motor de presentación y seleccioneEliminar.
- (Opcional) EnPropiedades, edite las opciones del motor de presentación.
Entregue su opinión