Hojas de estilo

Utilice objetos de hoja de estilo para personalizar el estilo de los tipos e instancias de objetos gráficos.
CONSEJO: Los proyectos pueden contener varias hojas de estilo. Varias hojas de estilo permiten cambiar entre estilos. Por ejemplo, puede cambiar entre una interfaz luminosa y una interfaz oscura en tiempo de ejecución.

Orden de resolución

Si una propiedad Aspecto se establece en el valor predeterminado indicado por texto gris, la propiedad hereda el valor de un nivel superior.
Los valores de las propiedades de estilo se resuelven en este orden:
  1. Instancia de objeto
    . Estilos de una instancia de objeto gráfico.
    Para obtener más información, consulte Editar propiedades de un objeto gráfico.
  2. Tipo de objeto
    . Estilos de un tipo de objeto gráfico.
    Para obtener más información, consulte Editar propiedades de un objeto gráfico.
  3. Estilo de control
    . Estilos de una hoja de estilo aplicados a un objeto gráfico específico. Por ejemplo, un estilo aplicado a un control de botón. Utilice la propiedad
    Estilo
    para aplicar un estilo a un objeto específico.
  4. Estilo global
    . Estilos de una hoja de estilo aplicados a todos los objetos gráficos. Por ejemplo, el tamaño de fuente predeterminado.
    Para obtener más información, consulte Configurar una hoja de estilo y Aplicar un estilo global al proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.