Desarrollar una interfaz específica del usuario
Proporcione una experiencia de usuario personalizada y haga que ciertas áreas de la interfaz sean accesibles solo para un grupo de usuarios en particular.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
UserSpecificInterface.zipRequisitos previos
- Configure los usuarios y grupos de la manera siguiente:Nombre de usuarioContraseñaGruposAdmin1adminAdminsUser1userUsersConsulte Usuarios, grupos y roles.
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión