Agregar un widget a un proyecto
Puede agregar widgets preconfigurados a un proyecto. Utilice widgets para configurar la aplicación FactoryTalk Optix en tiempo de ejecución, configurar el dispositivo en el que se está ejecutando la aplicación y mostrar información sobre el dispositivo.
OBSERVACIÓN:
Un proyecto
OptixPanel™
contiene los widgets Fecha y hora
, Dispositivo
, Red
y FT Remote Access
en Vista del proyecto
de forma predeterminada.- En la barra de herramientas principal, seleccioneBibliotecas.
- EnBibliotecas, seleccioneWidgets.
- Seleccione el widget que desee agregar al proyecto.
- Debajo deComponentes, complete las instrucciones para agregar el widget al proyecto.
- Cuando el widget se haya agregado, enBibliotecas, seleccioneCerrar.
El widget aparece en
Vista del proyecto
.
CONSEJO:
Si agrega un widget que contiene un nodo con el mismo nombre que el nodo que ya existe en el proyecto, los vínculos dinámicos se vuelven a asignar al nodo que existe en el proyecto.
Entregue su opinión