Aprobar una conexión remota desde FactoryTalk Remote Access a un dispositivo

Si está en un panel y
Aprobar el acceso remoto
está habilitado en la aplicación
FactoryTalk Remote Access
, puede recibir solicitudes de los usuarios de
FactoryTalk Remote Access
que están intentando conectarse de forma remota al dispositivo. A continuación, debe aprobar o denegar una solicitud para conectarse al dispositivo remoto.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el widget
    FactoryTalk Remote Access
    .
    Si ha creado el proyecto usando la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccione
    Configuración
    y, a continuación, seleccione
    FT Remote Access
  2. Las
    conexiones
    del widget muestran la
    Versión de tiempo de ejecución de FT Remote Access
    que se ejecuta en el dispositivo.
    Aparece un mensaje en la parte inferior del widget FT Remote Access para aprobar o denegar la solicitud.
  3. Para permitir que el usuario de
    FactoryTalk Remote Access
    se conecte al dispositivo remoto, seleccione
    para aprobar la conexión o seleccione
    No
    para denegar la solicitud.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.