Solicitar asistencia remota

Solicite asistencia remota cuando necesite resolver un problema en su sistema de forma remota.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el widget
    FactoryTalk Remote Access
    .
    Si creó su proyecto mediante la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccione
    Configuración
    y, a continuación, seleccione
    FT Remote Access
    .
    Si la aplicación
    FactoryTalk Remote Access
    no está configurada para permitir el envío de solicitudes de asistencia, el widget
    FactoryTalk Remote Access
    muestra
    Las solicitudes de asistencia están deshabilitadas para este dispositivo. Póngase en contacto con el Administrador del sistema.
     Cuando la asistencia remota en el widget de
    FactoryTalk Remote Access
    está habilitada, puede enviar una solicitud de ayuda.
  2. Seleccione
    Asistencia
    .
  3. Si en la aplicación
    FactoryTalk Remote Access
    se requieren detalles de contacto, los campos aparecen para completarse:
    • Nombre
      . Su nombre.
    • Información de contacto
      . Número de teléfono o dirección de correo electrónico.
    • Descripción
      . Descripción del problema.
  4. Seleccione
    Solicitar asistencia
    .
    La solicitud se envía a la aplicación
    FactoryTalk Remote Access
    y el botón muestra
    Asistencia solicitada
    .
    OBSERVACIÓN: Si la solicitud de acceso remoto se cierra de forma remota desde la aplicación
    FactoryTalk Remote Access
    , la solicitud se cierra automáticamente en el dispositivo. Si ya no necesita ayuda, puede cerrar la solicitud en
    FactoryTalk Remote Access
    en el dispositivo local.
El botón muestra de nuevo
Solicitar asistencia
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.