Crear un certificado

Para comunicarse de forma segura, las aplicaciones OPC UA deben tener certificados públicos apropiados y las claves privadas correspondientes.
  1. En la barra de título, seleccione la flecha desplegable detrás de
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    y seleccione
    Crear certificado
    .
  2. En
    Asunto
    , complete:
    • Nombre común
      . Nombre de la URL.
    • Organización
      . Nombre de la organización.
    • Unidad de organización
      . División de la organización para la que está creando el certificado.
    • Localidad
      . Ciudad donde se encuentra su organización.
    • Estado
      . Nombre del estado o la provincia donde se encuentra su organización.
    • País
      . País donde se encuentra su organización.
  3. En
    Información de OPC UA
    , complete:
    • URI de la aplicación
      . URI única a nivel global de la aplicación.
    • Nombres de dominio
      . Nombre de host de los dispositivos en los que se ejecuta la aplicación.
      IMPORTANTE: Los nombres DNS solo se reconocen si están en minúsculas.
    • Direcciones IP
      . Direcciones IP en las que se ejecutará la aplicación.
  4. En
    Configuración del certificado
    , complete:
    • Fuerza de clave de RSA
      . Tamaño en bits de la clave de RSA.
      IMPORTANTE:
      Los valores de
      Fuerza de clave de RSA
      y
      Algoritmo de firma
      son compatibles con las políticas de seguridad OPC UA que se establecen en el servidor OPC UA y los objetos de cliente OPC UA.
      Cuanto mayor sean los valores de
      Fuerza de clave de RSA
      y
      Algoritmo de firma
      , mayor será el uso de recursos para el cifrado y el descifrado de mensajes entre el servidor y el cliente.
    • Algoritmo de firma
      . Algoritmo que crea el certificado.
    • Fecha de caducidad
      . La fecha de caducidad de SSL.
  5. En
    Nombre
    , escriba el nombre del certificado.
  6. En
    Ubicación
    , introduzca o navegue a la ubicación donde desea almacenar el certificado.
  7. Seleccione
    Crear
    .
Rockwell Automation
recomienda realizar una copia de seguridad del certificado en una carpeta personal fuera del proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.