Agregar un cliente OPC UA
Configure un cliente OPC UA para importar nodos en tiempo de diseño desde un servidor OPC UA.
- En la barra de herramientas, seleccioneAbrir página de panel
- SeleccioneConfigurar comunicaciones a dispositivos.
- SeleccioneNuevo cliente OPC UA.
- (Opcional) Edite el nombre del cliente OPC UA.
- SeleccioneSiguiente.
- EnPropiedades, configure los ajustes básicos del cliente OPC UA y seleccioneSiguiente.
- URL de punto de conexión del servidor. Protocolo de comunicaciones y dirección de red del punto de conexión en el servidor OPC UA.
- Modo de seguridad de mensaje mínimo:
- Ninguno. Los mensajes pueden estar sin firmar y sin cifrar.
- Firma. Los mensajes deben estar firmados o firmados y cifrados.
- Firma y cifrado. Los mensajes deben estar firmados y cifrados.
- Política de seguridad mínima:
- Ninguna. El cliente OPC UA no requiere ninguna política de seguridad específica.
- Basic256Sha256. El cliente OPC UA requiere esta política o una política más segura.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. El cliente OPC UA requiere esta política o una política más segura.
- Aes256_Sha256_RsaPss. El cliente OPC UA requiere esta política.
- Archivo de certificado del cliente. Archivo de certificado públicoDERdel cliente OPC UA (X509v3).CONSEJO: El archivo de certificado del cliente debe estar en la carpetaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Archivo de clave privada del cliente. Archivo de clave privadaPEMdel cliente OPC UA codificado con ASCII Base64.CONSEJO: El archivo de clave privada del cliente debe estar en la carpetaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- SeleccioneSiguiente.
- Configure la importación de NodeSet:
- Para importar NodeSet en el modo en línea, establezca el botón de conmutación enEn línea.CONSEJO: El modo en línea se basa en el valor deURL de punto de conexión del servidordel objeto de cliente OPC UA. SeleccioneActualizarpara actualizar los nodos publicados por el servidor OPC UA.
- Para importar etiquetas en el modo fuera de línea, establezca el botón de alternar enFuera de líneay enRuta de archivo, proporcione una ruta al archivoXMLcon NodeSet.
- Seleccione los nodos que desee importar y, a continuación, seleccioneSiguiente.
- (Opcional) Para configurar otro cliente OPC UA, seleccioneConfigurar otro dispositivoy repita el procedimiento.
- SeleccioneSalir.
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta OPC-UA
, aparece el objeto cliente OPC UA configurado.- (Opcional) Configure las propiedades avanzadas del cliente OPC UA. Consulte Configurar el cliente OPC UA.
- (Opcional) Configure los nodos que se importarán en tiempo de ejecución. Consulte Importar nodos en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión