Configurar el tiempo de espera de inactividad de una sesión

Puede usar
IdleTimeoutEvent
de la sesión interfaz de usuario para tener un tiempo de espera de inactividad aplicable a toda la sesión y al motor de presentación.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    Sesión de interfaz de usuario
    .
    SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)
    aparece en la
    Vista del proyecto
    .
  2. Con
    SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)
    seleccionado, dentro
    Propiedades
    , en
    Duración del tiempo de espera de inactividad
    , introduzca la duración del tiempo de espera.
  3. En
    Tiempo de espera de inactividad activo
    , seleccione
    Verdadero
    .
  4. En
    Eventos
    después de
    IdleTimeoutEvent
    , seleccione
    Add
    Agregar nuevo método
    , expanda
    Comandos
    y navegue para seleccionar el comando que se ejecutará cuando se active el evento de tiempo de espera.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.