Ejemplo de sesión interactiva y motor de presentación

En este ejemplo, las páginas de inicio de las sesiones interactivas para
Usuario1
,
Usuario2
y
Usuario3
son instancias de la página de inicio definida en el motor de presentación.
Cada página de inicio contiene varias instancias de los mismos objetos
A
,
B
y
C
. Los objetos se muestran o se ocultan en función de las lógicas dinámicas de cada usuario. El texto se traduce en función de la configuración regional del usuario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.