Crear un diccionario de unidades de ingeniería

Cree un diccionario de unidades de ingeniería para definir unidades de ingeniería personalizadas. Utilice las unidades de ingeniería personalizadas en variables analógicas y en la asignación de sistemas de medición.
Por ejemplo, puede expresar el número de piezas producidas en una hora en pulsaciones por minuto utilizando unidades de medida no estándar.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Todo
    Unidad de ingeniería
    Diccionario de unidades de ingeniería
    .
    CONSEJO: Puede crear el
    Diccionario de unidades de ingeniería
    en carpetas que no sean
    Modelo
    .
  2. Haga doble clic en
    DiccionarioDeUnidadesDeIngeniería
    #
    .
  3. Para agregar una fila de unidad de ingeniería personalizada, seleccione
    Add
    .
  4. Para editar una fila de unidad de ingeniería personalizada, edite las celdas de la fila.
    CONSEJO: La conversión de unidades utiliza la expresión lineal
    y = mx + q
    , donde
    X
    es el valor de entrada,
    M
    es la pendiente y
    Q
    es la intersección que calcula el resultado de salida
    Y
    .
    • Dimensión física
      . Cantidad de referencia de la unidad de medida no estándar.
    • Unidad de referencia
      . Una unidad estándar en la que se basa la unidad personalizada. Por ejemplo,
      hertz [Hz]
      . En blanco si
      Dimensión física
      se establece en
      Ninguna
      .
    • ID de unidad
      . Un identificador único de la unidad personalizada. Por ejemplo,
      1
      .
    • Nombre para mostrar
      . Nombre de la unidad personalizada. Por ejemplo,
      bpm
      .
    • Descripción
      . Descripción de la unidad personalizada. Por ejemplo,
      Beats per minute
      .
    • Pendiente
      . Coeficiente de conversión para convertir el valor de unidad estándar en la unidad personalizada.
    • Intersección
      . Valor que se va a agregar a la unidad de medida a la que se hace referencia.
    • Resultado
      . Comparación generada automáticamente entre la unidad de referencia y la unidad personalizada. En blanco si
      Dimensión física
      se establece en
      Ninguna
      .
  5. (Opcional) Para eliminar una unidad de ingeniería personalizada, seleccione una celda en la fila de unidad de ingeniería y seleccione
    Eliminar
    .
Ejemplo: Diccionario de unidades de ingeniería con una unidad personalizada (bpm)
Dimensión física
Unidad de referencia
ID de unidad
Nombre para mostrar
Descripción
Pendiente
Intersección
Resultado
Frecuencia
hercios [Hz]
1
bpm
Pulsaciones por minuto
60
0
1 Hz = 60 bpm
Ejemplo: Diccionario de unidades de ingeniería con unidad personalizada (Pollos/m
2
)
Dimensión física
Unidad de referencia
ID de unidad
Nombre para mostrar
Descripción
Pendiente
Intersección
Resultado
Ninguno
2
Pollos/m
2
(Pollos/m
2
)
Pollos por metro cuadrado
0,0929
0
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.