Crear un botón que apague el sistema host
Agregue un botón que apague el sistema operativo host en el que se ejecuta
Aplicación FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE:
Al pulsar el botón
Cerrar sistema
, se cerrará inmediatamente el sistema operativo del host
en el que se ejecuta Aplicación FactoryTalk Optix
.- En el panelVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escribaShutDownSystemButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- EnEventos, al lado delEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
Entregue su opinión