Ver alarmas en la zona horaria local remota
Vea las alarmas en la zona horaria local para ver los eventos de alarma de forma remota.
- SeleccioneBibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, arrastre el objetoCuadrícula de alarmasoCuadrícula de historial de alarmasdesdeWidgetsa un nodo en la carpeta deUI.
- EnVista del proyecto, seleccione el objeto de alarma.
- EnPropiedades, expandaTimestamp.
- EnTexto, restablezca el valor actual y, a continuación, seleccioneCambiar vínculo dinámico
- En la parte inferior de la ventana, seleccioneAvanzado...
- En el Editor de vínculo dinámico avanzado, seleccioneInsertary luegoEvaluador de expresiones.
- EnExpresión, introduzca{0} + {1}
- En el panel{0} DynamicLink, seleccioneCambiar vínculo dinámico
- En{1} DynamicLink, seleccioneCambiar vínculo dinámico
- ElijaSeleccionar.
Entregue su opinión