Configurar configuraciones regionales de sesión e idiomas de reserva

Establezca la configuración regional de la sesión para determinar el idioma del texto, el formato o los datos y el sistema de medición de los valores. La configuración regional de sesión en tiempo de ejecución se basa en la configuración regional del usuario o en el objeto
Sesión de interfaz de usuario
.
Si no hay una configuración regional del usuario o del objeto
Sesión de interfaz de usuario
, el proyecto usa la primera configuración regional de la propiedad
Configuraciones regionales
. Configure las configuraciones regionales de reserva en caso de que la configuración regional de la sesión definida por el usuario no esté configurada en tiempo de ejecución o la traducción no esté disponible para la configuración regional de una sesión.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo del proyecto.
  2. En
    Propiedades
    , expanda
    Localización
    y, a continuación, en
    Configuraciones locales
    , escriba una o más configuraciones regionales separadas por comas. Por ejemplo, it-IT, Fr-FR, en-US.
    CONSEJO:
    FactoryTalk Optix Studio
    agrega una columna en la tabla
    Editor de traducción
    del objeto
    LocalizationDictionary
    para cada nueva configuración regional.
  3. En
    Configuraciones regionales de reserva de traducción
    , introduzca configuraciones regionales adicionales, separadas por comas, tales como it-IT, Fr-FR y en-US.
CONSEJO: En tiempo de ejecución,
FactoryTalk Optix
utiliza la primera configuración regional en la propiedad
Configuraciones regionales
que está establecida para el proyecto o la configuración regional que está establecida para el usuario actual. Si la lista de configuraciones regionales contiene una configuración regional no compatible o una traducción no tiene el
LocalizationDictionary
, el proyecto utiliza la primera configuración regional de reserva.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.