Traducciones
La traducción permite a los usuarios de distintas configuraciones locales utilizar las aplicaciones de
FactoryTalk Optix Studio
, ya que la aplicación se muestra en el idioma del usuario en tiempo de ejecución. Utilice un diccionario de localización para traducir las cadenas de texto que aparecen en los mensajes y en las etiquetas e interruptores del proyecto en tiempo de ejecución.Los proyectos que utilizan una plantilla estándar tienen un diccionario de localización en la carpeta
Traducciones
. Puede usar el diccionario de localización predeterminado en un proyecto o crear diccionarios de localización adicionales para administrar las traducciones de cadenas de texto. Los diccionarios de localización adicionales pueden ser útiles en proyectos de gran tamaño para dividir las traducciones en categorías como traducciones de alarmas y traducciones de objetos gráficos.Haga doble clic en un diccionario de localización para abrir el editor de localización. Use el editor de localización para traducir cadenas de proyectos y aplicaciones multilingües. Normalmente, estas cadenas aparecen en mensajes de alarma o variables de texto localizadas.
Entregue su opinión