Abrir proyecto remoto

Abra un proyecto remoto para ver un proyecto compartido que otros usuarios pueden editar.
Extraiga los cambios que otros usuarios realicen para ver la última versión del proyecto antes de incorporar los cambios o realizar otros cambios.
  1. Si hay un proyecto abierto, seleccione
    Proyecto
    y, a continuación, seleccione
    Cerrar proyecto
    .
  2. Seleccione
    Cerrar
    o, si hay cambios para guardar, seleccione
    Guardar y cerrar
    .
  3. En
    Crear un nuevo proyecto
    , seleccione
    Abrir
    y, a continuación, seleccione
    Remoto
    .
  4. En la página de inicio, complete:
    1. URL remota
      . Introduzca la URL del repositorio remoto. Esta es la ubicación en la que se almacena el proyecto de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
      CONSEJO: Los nombres del proyecto y de repositorio deben ser los mismos, incluidas las mayúsculas.
    2. Ubicación
      . Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto. La ubicación predeterminada es
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Seleccione
      Examinar archivos
      para buscar una ubicación diferente.
      CONSEJO: Si ha iniciado sesión en
      FactoryTalk Optix Studio
      , no es necesario que conozca la
      URL remota
      ni la
      Ubicación
      .
      Crear un nuevo proyecto
      muestra de forma automática todos los posibles repositorios accesibles con su cuenta y todos los proyectos que puede abrir.
  5. Seleccione
    Abrir
    . Aparece "Abriendo el proyecto desde el equipo remoto" en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
  6. Si en la barra de herramientas principal la opción
    Extraer desde remoto
    está en azul y contiene un número, significa que el proyecto ha realizado cambios en el repositorio remoto que deberá extraer para ver la última versión del proyecto. El mensaje "Cambios remotos disponibles para extraer" se muestra en la barra de estado.
  7. Seleccione
    Extraer desde remoto
    . El mensaje
    Extrayendo el proyecto desde el equipo remoto
    aparece en la barra de estado. 
    Cualquier conflicto entre los cambios en el repositorio remoto y los cambios en el proyecto local aparece resaltado
    en la
    Vista previa de extracción
    . Las filas verdes en
    Vista previa de extracción
    muestran los cambios del repositorio remoto, no los conflictos.
  8. En
    Vista previa de extracción
    , expanda un conflicto resaltado para mostrar los valores que están en conflicto.
  9. Seleccione la versión de contenido que desea conservar:
    • Cambio local individual. En una fila resaltada, seleccione
      Historial local
      a la izquierda.
    • Todos los cambios locales. En la parte superior de la vista previa, seleccione
      Incorporar todos los cambios locales
      .
    • Cambio remoto individual. En una fila resaltada, seleccione
      Historial remoto
      a la derecha.
    • Todos los cambios remotos. En la parte superior de la vista previa, seleccione
      Incorporar todos los cambios remotos
      .
      CONSEJO: Un icono en una fila en
      Vista previa de extracción
      indica que:
      • Preview conflicts
          Existe un conflicto entre el proyecto local y remoto.
      • Preview resolved
        Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
      • Preview changes
        Existe un cambio en el proyecto local o remoto.
      • Preview additions
        Se ha agregado un objeto.
      • Preview deletions
        Se ha quitado un objeto.
  10. Seleccione
    Aceptar e insertar
    para aceptar los cambios seleccionados, o seleccione
    Cancelar
    para rechazar todos los conflictos del proyecto remoto y conservar los valores del proyecto local.
El proyecto se abre y aparece el mensaje
Proyecto sincronizado en remoto
en la barra de estado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.