Agregar autenticación de usuario
Autentique su identidad de
FactoryTalk Optix
en su solución de control de versiones. Debe agregar autenticación de usuario para insertar los cambios guardados y confirmados en un repositorio remoto.Requisitos previos
Si desea agregar una identidad local, realice los siguientes pasos:
- Obtenga la dirección URL del servidor de control de versiones.
- Genere el token de acceso personal más permisivo.
- Para agregar la autenticación de usuario
- SeleccioneOpciones de FactoryTalk Optix Studio
- SeleccioneControl de versiones.
- Seleccione:
- Un proveedor local. Introduzca la URL del servidor y el token de acceso personal y, a continuación, seleccioneAgregar identidad.
- Un proveedor de nube. SeleccioneAgregar identidady siga las instrucciones del explorador web.
La identidad del proveedor del control de versiones aparece en
Inicio de sesión de identidad del proveedor
. Ahora puede insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido en el repositorio remoto.Entregue su opinión