Quitar la autenticación de usuario
Quite su identidad de
FactoryTalk Optix
para dejar de tener la identidad del proveedor del control de versiones necesaria para enviar los cambios guardados y confirmados de un proyecto compartido al repositorio remoto.- SeleccioneOpciones de FactoryTalk Optix Studio
- SeleccioneControl de versiones.
- EnInicio de sesión de identidad del proveedor, seleccione su identidad del proveedor del control de versiones y luego elijaEliminar
Se ha eliminado su identidad del proveedor de control de versiones. Si intenta insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido al repositorio remoto, se le pedirá que se autentique mediante la recreación de la identidad del proveedor del control de versiones.
Entregue su opinión