InformationModel.AddTranslation(localizedText, localizationDictionary)
Agrega una nueva clave del proyecto
LocalizationDictionary
, cuyo nombre corresponde al valor de la propiedad TextId
del primer argumento.LocaleId
y Text
, también agrega la cadena traducida. El segundo argumento es opcional e indica el LocalizationDictionary
al que se agrega la clave.
IMPORTANTE:
Debe especificar el segundo argumento si el proyecto contiene más de un
LocalizationDictionary
.void AddTranslation(LocalizedTextlocalizedText, IUAVariablelocalizationDictionary);
Argumentos
- localizedText(LocalizedText)
- Un objeto C# con propiedades que identifican la clave y cualquier cadena traducida que se va a agregar.
- localizationDictionary(IUAVariable)
- Un objeto C# que representa unLocalizationDictionary.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que agrega una clave
NewKey
y una cadena New translation
para la configuración regional en-US
.var myLocalizedText = new LocalizedText("NewKey", "New translation", "en-US"); InformationModel.AddTranslation(myLocalizedText);
Entregue su opinión