IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
Devuelve el valor de la variable en la que se invoca. El argumento opcional establece el período de tiempo de espera.
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
Argumentos
- timeoutMilliseconds(double)
- El período de tiempo de espera, expresado en milisegundos, después del cual la API lanza una excepción.CONSEJO: Si no se especifica, el valor predeterminado del argumento es30000(30 segundos).
Retornos
- UAValue
- El valor de la variable.
Ejemplo
En el siguiente ejemplo, se lee el valor de la variable
Speed
y se proporciona en un mensaje de información.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Entregue su opinión