IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

Escribe el valor pasado en el primer argumento en la variable en la que invoca. El segundo argumento opcional establece el período de tiempo de espera.
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

Argumentos

value
(UAValue)
Valor que se va a escribir.
timeoutMilliseconds
(double)
El período de tiempo de espera, expresado en milisegundos, después del cual la API lanza una excepción.
CONSEJO: Si no se especifica, el valor predeterminado del argumento es
30000
(30 segundos).

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se escribe el valor
42
en la variable
Speed
.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.