Agregar Zip Unzip NetLogic

Zip Unzip NetLogic le permite comprimir y descomprimir archivos y carpetas.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para agregar Zip Unzip NetLogic
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas
    , en la lista superior, seleccione
    Scripts
    .
  4. En la lista
    Componentes
    , arrastre
    Comprimir Descomprimir
    en la
    MainWindow (type)
    de la
    Vista del proyecto
    .
  5. Seleccione
    Cerrar
    .
  6. Agregue el paquete NuGet Gallery | SharpZipLib. Consulte Paquetes NuGet.
Zip Unzip NetLogic se agrega al proyecto. NetLogic expone los métodos
CreateZipArchive
y
UnzipArchive
. Como referencia, consulte ZipUnzip NetLogic.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.