Modelo de información
El modelo de información organiza los nodos en proyectos. El nodo de proyecto principal es el nodo raíz.
CONSEJO:
Un nodo es cualquier objeto, tipo de objeto, variable, tipo de variable, tipo de datos personalizados o método del proyecto.
Modelo de información del nodo
El modelo de información del nodo indica el conjunto de nodos que describe la estructura y las características del nodo.
Por ejemplo, un objeto Motor puede estar formado por un objeto Stator y un objeto Crankshaft. Cada uno de estos objetos puede contener variables que describen sus propiedades.
Modelo de información del proyecto
El modelo de información del proyecto es el modelo de información del nodo de proyecto raíz que incluye cada objeto, tipo de objeto, variable, tipo de variable, tipo de datos personalizados o método del proyecto.
El nombre del nodo raíz es el nombre del proyecto. Es posible que los nodos no se puedan organizar en carpetas.
La estructura del proyecto debe reflejar la estructura física de las máquinas.
CONSEJO:
Estructurar las máquinas modulares en una aplicación tal y como aparecen en el entorno físico facilita la gestión de las mismas en el proyecto.
Entregue su opinión