Configurar un logotipo
Agregue y coloque un logotipo de su elección en la esquina derecha de la ventana principal.
Requisitos previos
- Para configurar un logotipo
- EnVista del proyecto, haga doble clic enMainWindow (type).El editor se abre en una ficha independiente.
- Arrastre el archivo de logotipo de su equipo al área de la ventana principal del editor.El logo aparece en el nodo. Dependiendo de la resolución del logotipo y de la resolución de la ventana principal, es posible que el logotipo ocupe demasiado espacio o se coloque incorrectamente.
- EnPropiedades, establezcaAnchoen200.
- EstablezcaAlineación horizontalenDerecha.
- EstablezcaMargen superioryMargen derechoen5.
Entregue su opinión