Notas de la versión de FactoryTalk Optix

Vea las características del sistema, los requisitos del sistema y las notas de la aplicación para proyectos de visualización.
FactoryTalk®Optix
es una plataforma de visualización que acelera la entrega de valores con tecnologías modernas, diseños innovadores e implementaciones modulares.
FactoryTalk Optix
ofrece nuevos niveles de colaboración, escalabilidad e interoperabilidad para lograr su visión de HMI. Los flujos de trabajo habilitados en la nube permiten la colaboración en cualquier momento y desde cualquier lugar con el seguimiento incorporado de cambios y versiones.
La integración con
FactoryTalk Remote Access
garantiza el acceso seguro para instalar, solucionar problemas y actualizar desde cualquier lugar y desde el sistema
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
opcional. Defina una aplicación
Aplicación FactoryTalk Optix
utilizando principios potentes y orientado a objetos así como objetos modernos sin tener que especificar un tamaño de visualización.
FactoryTalk Optix
Ofrece una compatibilidad con OPC UA y una extensibilidad incomparables en tiempo de diseño y tiempo de ejecución mediante API integradas de C#. Utilice el emulador integrado o implemente su aplicación
Aplicación FactoryTalk Optix
.
Las notas de la versión de
FactoryTalk Optix
contienen estas secciones:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.