Los datos industriales y el procesamiento industrial en la periferia están en rápido crecimiento debido a la digitalización de los activos distribuidos en la planta. Como líder de la transformación industrial (IX), usted se esfuerza por reducir el tiempo de espera de las aplicaciones inteligentes que reciben datos externos y procesan más datos en la periferia. Además, comprende cuán crítico es contar con gestión de protección de datos, de calidad y del ciclo de vida en la periferia para las cargas de trabajo y las prácticas de gobernabilidad de datos. En otras palabras, usted desea gestionar los dispositivos periféricos industriales de una forma sencilla y a la vez escalable y más segura.
Es por eso que debe sentar las bases de una estrategia de computación periférica a largo plazo que maximice el éxito del despliegue en la periferia, empodere al personal de OT con la capacidad de gestionar todos los dispositivos desde cualquier lugar y administre el despliegue de apps en dichos dispositivos de forma eficaz, y que a la vez mejore su postura de protección.