El éxito en la fabricación de alimentos y bebidas involucra enfrentarse a presiones dinámicas. Los reglamentos y los requisitos están evolucionando a un ritmo rápido y la presión sobre los costos y los márgenes es constante. Como fabricante de alimentos y bebidas, no bastará con usar cualquier sistema de ejecución de fabricación (MES). Un MES robusto permite una ejecución de producción automatizada y el seguimiento de la eficacia total del equipo (OEE) a nivel de línea, así como un sistema de gestión de calidad robusto que incluye funciones de rastreabilidad ágiles y completas para retiros de productos. Descubra cómo el MES Plex puede ayudarlo a tomar el control de su planta y a alcanzar sus metas de costos, calidad y negocios.
Supere los desafíos de la industria con la fabricación inteligente
Según nuestro informe sobre la situación de la fabricación inteligente de 2023 basado en las encuestas a fabricantes de CPG en 13 países, los encuestados están adoptando nuevas tecnologías para ayudar a superar sus mayores desafíos.
Una receta para el éxito con el MES Plex
El MES Plex, único en el mercado, se puede complementar con productos modulares para ayudar a los fabricantes de alimentos y bebidas a gestionar los diferentes procesos de la planta según sea necesario, incluida la automatización de la producción, el seguimiento de la eficacia total del equipo, la conformidad con las normas de calidad, la gestión de productividad, la programación, la recepción, la gestión de almacén/inventario y el envío. Además, con Plex, usted también obtiene:
- Una solución 100% nativa de la nube con tiempo productivo de talla mundial y múltiples capas de ciberseguridad
- Ágil despliegue para ofrecer valor rápidamente
- Un MES diseñado para crecer en múltiples plantas
VEA LO QUE EL MES PLEX PUEDE HACER
El seguimiento y el análisis de ingredientes y fórmulas, combinados con una mayor automatización y conectividad logradas a través de un MES moderno como el MES Plex proporciona una mejor gestión de calidad, visibilidad de la empresa y, en última instancia, control de toda la empresa.
Eche un vistazo a esta demostración para ver lo que puede hacer el MES Plex.

Aproveche el poder de la planta
La empresa de fabricación de alimentos y bebidas actual obtiene una ventaja competitiva clave al implementar un sistema de control de planta sólido, como el MES Plex. Sumérjase y explore lo que es posible lograr con el MES Plex para fabricantes como usted.


Plex impulsa resultados reales

¿Está listo para la sección 204 (d) de la FSMA?
La norma 204 (d) de la FSMA requerirá una mayor rastreabilidad en toda la cadena de suministro. Hay varias disposiciones clave que los fabricantes como usted deben conocer y prepararse mucho antes de que la norma entre en vigor en enero de 2026. En este informe de analista preparado por ABI Research, descubrirá un análisis esencial de las actualizaciones de la FSMA y cómo afectan a sus operaciones, que incluye:
- Requisitos de mantenimiento de registros y generación de informes
- Requisitos de rastreabilidad
- Consideraciones de colaboración
- Consideraciones de implementación
¿Le gustaría ver más? Haga clic a continuación para programar una demo en profundidad.
¿Tiene preguntas? Haga clic a continuación para ponerse en contacto con uno de nuestros expertos en fabricación inteligente.
Obtenga lo último en tecnología de fabricación inteligente e impulse su transformación digital.
Recomendado para usted