Descargas
¿Para qué se usa?
Las cuchillas volantes se emplean en una variedad de industrias como la del vidrio, el plástico, el caucho, la fibra, etc., para cortar productos en longitudes específicas. Su diseño único permite que el producto se corte sobre la marcha a medida que pasa por la cuchilla. La productividad es óptima porque la banda transportadora nunca se detiene durante el corte.
¿Es útil para mí?
El eje maestro (el de la banda transportadora) puede ser accionado por un servo; para sincronizar la velocidad y la posición con el eje esclavo, se monta un codificador (enconder) en uno de los rodillos impulsores del eje maestro. Este codificador se convierte en un eje de sólo retroalimentación en el control de movimiento.
El eje esclavo suele ser servoaccionado. Su velocidad y posición están sincronizadas con el eje maestro (el de la banda transportadora) durante el corte.
El eje de corte (perpendicular a la banda transportadora) puede ser servoaccionado. Un sistema menos costoso puede utilizar cilindros neumáticos o hidráulicos de lazo abierto para atravesar la cuchilla a través de la zona de corte. En estas aplicaciones de lazo abierto, los programadores emplean temporizadores de retardo para dejar suficiente tiempo para el corte.
Por lo general, todo el conjunto esclavo/cuchilla se eleva durante el movimiento de retracción para evitar que la cuchilla corte la banda transportadora. La precisión al subir y bajar el conjunto no es crítica; por lo tanto, no se utilizan servos para esta operación.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
- Studio 5000 (V30 – V35)
- Kinetix a través de Ethernet
- Conocimiento en control de movimiento
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Paso 1:
Abra el proyecto de Studio 5000 que descargó de la sección de Descargas de esta página.
Paso 2
Reemplace las unidades físicas en la configuración y mantenga los nombres reales.
![Step 2 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step2.1280.png)
Paso 3:
El peldaño (2) de la Rutina de Web_Control se utiliza para detectar la marca de registro del producto. Su bit de PC avanzó la máquina de estado después de que se captura el evento.
![Step 3 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step3.1280.jpg)
Paso 4
El peldaño (3) no es necesario. Está incluido en el conteo de eventos de registro para diagnóstico.
![Step 4 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step4.1280.jpg)
Paso 5
El peldaño (4) no se utiliza en este laboratorio. Se puede emplear en una máquina real para compensar imprecisiones mecánicas o deslizamiento del producto (es decir, la marca de registro no ocurre en el punto de giro del eje).
![Step 5 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step5.1280.jpg)
Paso 6
El peldaño (5) pone en marcha la cuchilla volante. Consta de (2) instrucciones MAPC. Examinemos cada MAPC en detalle.
![Step 6 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step6.1280.jpg)
Paso 7
El primer MAPC ejecuta el Acceleration Cam Profile. Se ejecuta una vez, cada vez que se produce el registro de un producto.
![Step 7 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step7.1280.jpg)
Paso 8
Haz click en el botón de configuración Cam Profile.
![Step 8 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step8.1280.jpg)
Paso 9
Actualice el perfil Cam de acuerdo con los valores de su aplicación. Haga clic en Apply y OK.
![Step 9 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Step9.1280.jpg)
Paso 10
Descargue y pruebe la aplicación.