Descargas
¿Para qué es esto?
“Sistema de monitoreo de ahorro energético con FactoryTalk Optix”, desarrollado en FactoryTalk Optix tiene como objetivo principal proporcionar una visualización clara y comprensible de las eficiencias energéticas al permitir a los operadores monitorear los niveles de los tanques, los caudales en las tuberías y otros parámetros críticos en el proceso de extracción y bombeo en una industria refresquera; lo que facilita una toma de decisiones y una resolución de problemas más rápidas.
Asimismo, la integración con FactoryTalk Optix permite una gestión de alarmas eficaz. Los operadores pueden configurar alertas para eventos críticos, como desviaciones del nivel del tanque o fallas del equipo, asegurando una intervención oportuna y minimizando el tiempo de inactividad. De esta forma podemos garantizar:
- Reducir mermas
- Aumentar la utilización de activos
- Mantener niveles óptimos de calidad
- Colección de datos en tiempo real
- Mejora la utilización de energéticos (WAGES: agua, aire, gas, electricidad y vapor)
Características
“Energy Saving Monitoring System with FactoryTalk Optix” ofrece las siguientes características:
- Conectividad entre información respaldada en los controladores para los procesos
- Activación y control remoto de motores
- Recopilación y el análisis de datos, proporcionando información sobre el rendimiento y la eficiencia del proceso
- Gestión de alarmas eficiente
Ventajas
- Toma de decisiones mejorada: al presentar visualmente datos e información en tiempo real a través de FactoryTalk Optix, la demostración permite a los usuarios tomar decisiones informadas con respecto a la optimización de procesos, la asignación de recursos y el mantenimiento de equipos.
- Visualización de ahorro de costos: la inclusión de la pantalla de ahorros, impulsada por los VFD PowerFlex serie 520, demuestra los posibles ahorros de costos asociados con la implementación de estas tecnologías. Los usuarios pueden ver evidencia concreta de cómo invertir en automatización puede generar beneficios financieros con el tiempo.
- Seguridad y confiabilidad: la pantalla Alarmas resalta la importancia del monitoreo proactivo para la seguridad y confiabilidad en el proceso de extracción. Los usuarios pueden apreciar el valor de la detección temprana y la respuesta a problemas potenciales, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una calidad constante del producto.
¿Es útil para mí?
La creciente demanda para llegar a emisiones de carbono “net zero” o totalmente nulas, requiere de tecnologías que nos permitan monitorear el consumo energético de los motores en las plantas y; si es una aplicación donde el par es variable, como es el caso de las bombas, tomar pequeñas acciones que permitan regular el consumo de agua y energía. Así, a través de la familia de PowerFlex 520 los fabricantes podrán mejorar el rendimiento y la eficiencia general del equipo (OEE).
La demanda del cliente es versátil y presenta diferentes escenarios en las líneas de producción. Los fabricantes tendrán que implementar una automatización flexible y reconfigurable para enfrentar los desafíos de consumos energéticos. A través de este proyecto, un programa Studio 5000 simula la demanda de agua que requiere la industria, y Optix permite hacer consciencia en el usuario sobre los ahorros que el variador le brinda.
¿Cómo puedo hacer que funcione?
Hardware:
- PowerFlex 525
Software:
- Studio 5000 (v33-35)
- FactoryTalk Optix (v1.2.0.272)
- CompactLogix 5370
Conocimientos requeridos:
Familiaridad con variadores de frecuencia de la familia 520 A-B y conocimiento de la familia CompactLogix 5370. y Emulate3D.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Paso 1:
Familiarización con el programa.
Observe que en el panel de la izquierda “Controller Organizer” se encuentran 4 rutinas, en BATCH_CONTROLS reside el control de encendido y apagado del sistema, así como de los motores. En la rutina “FILLING ROUTINE” se simula el proceso de llenado de un Tanque, mientras que en la rutina “EXTRACTING ROUTINE” se simula la extracción del Tanque, la rutina “FLOW_METERS” simula cómo el flujo de agua va aumentando conforme pasa más tiempo bombeando.
![Step 1 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEP_1.1920.jpg)
Paso 2
Verifique que ya haya cargado hacia el controlador el programa SoftDrinkProduction y ya se encuentre en línea.
![Step 2 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEP_2.1920.jpg)
Paso 3:
Familiarícese con el PowerFlex 525, es decir, con cuál parámetro se arranca, detiene y con cuál se cambia la velocidad. Observe que el Powerflex se encuentra activo.
![Step 3 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEP_3.1920.png)
Paso 4
Abra la aplicación en Optix.
![Step 4 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEP_4.1920.jpg)
Paso 5
Verifique que ya se encuentre el controlador en el BackPlane correcto en la aplicación de Optix.
![Step 5 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEP_5.1920.jpg)
Paso 6
Corra el programa desde la barra de herramientas principal que se encuentra en la parte superior de la interface.
![Step 6 - screenshot](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/STEP_6.1920.jpg)
Paso 7
7.1. Una vez que ya haya ejecutado el programa se desplegará la pantalla principal en ella puede observar:
- El nivel del tanque.
- Si existe diferencia de Flujo (puede simular una diferencia de flujo, al presionar el botón “Diferencia Resuelta”).
- Los botones que inician y paran el proceso de extracción.
- Alarmas que notifican si hay una diferencia de flujo en el proceso de impulsión con respecto al proceso de succión (en la parte superior de la pantalla “Extracción”).
En la parte inferior se encuentra la barra de navegación.
Pantalla de extracción: permite monitorear el proceso de extracción de un pozo para notificarle al operador si ocurre una fuga en la tubería.
7.2. Pantalla de Control Proceso: Aquí se puede visualizar el proceso de extracción desde un tanque.
Al inicio parecerá una pantalla de aviso que nos informa que la producción para la industria refresquera de este ejemplo va de 200 botellas por minuto (BPM) a 480 BPM.
7.3. En esta pantalla a la izquierda puede reiniciar los parámetros de las pantallas “Extracción” y “Control del proceso” (parámetros como: nivel del tanque, los flujos de impulsión y extracción, el número de botellas ingresado, etc.). En el textbox de la derecha puede ingresar el número de botellas que demande la producción y observar en el faceplate del motor cómo cambian las revoluciones por minuto (RPM’s).
- Para acceder al faceplate de la derecha es necesario dar click sobre el motor.
- Para arrancar o parar el motor, basta con darle click en START y STOP respectivamente.
- Si desea cerrar el faceplate es necesario dar click sobre la cruz X en la parte inferior izquierda.
- Cabe resaltar que si no ingresa un número de botellas por minuto [BPM], es decir, 0 o menor a 200 BPM, se podrá ver que la extracción se lleva en modo “ahorro activo” (automático), es decir, la velocidad del motor se auto negocia entre el flujo de impulsión y lo que se extrae para satisfacer un nivel de tanque adecuado mayor a 50%, es decir, que la bomba no se quede sin agua.
- Si ingresa un número de BPM, la velocidad del motor variará; y en la simulación del proceso, realizada en Studio 5000, se hizo de tal forma que, si ingresa un número superior a 350 BPM, la bomba succionará más litros de los que se les está impulsando del pozo en la extracción. Sin embargo, si el nivel del tanque llega a ser inferior al 20% el motor se apagará en automático
7.4. Pantalla de Alarmas: se puede monitorear las alarmas del sistema, así como las tendencias importantes del mismo, como lo son el nivel del tanque, la velocidad de la bomba, y el flujo de impulsión en galones por minuto [GPM].
7.5. Pantalla de DATA: permite realizar registros del nivel del tanque, así como cuando existe una fuga en el proceso de extracción de agua del pozo en el tanque.
7.6. Pantalla de ahorros: En esta pantalla se puede observar cómo al variar la intensidad del motor, a partir de las leyes de afinidad de las bombas centrífugas, se ahorra mayor energía que si se controla el flujo con una válvula de estrangulamiento.