Es muy probable que algunos de los objetos que tienes a la mano en este momento hayan sido producidos o controlados por los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE® de Rockwell Automation.
Hace 50 años, Allen‑Bradley presentó al mundo el primer centro de control de motores CENTERLINE® que revolucionó la industria manufacturera. Después de enviar su primer pedido en mayo de 1971, la producción en Richland Center (Wisconsin) tuvo un despegue y, hasta el día de hoy, esta planta es una parte integral del proceso de fabricación de los MCC CENTERLINE. Los años pasaron y ahora hay seis plantas en total en todo el mundo.
La influencia de estos centros de control de motores ha crecido al punto que, hoy en día, hay una gran posibilidad de que cuando escribes en un pedazo de papel, usas un transportador en un aeropuerto, pintas una pared o te subes a una montaña rusa, usas algo producido o controlado por estos MCC. De hecho, MCC CENTERLINE® ha vendido más de 1.2 millones de secciones desde 1971. Esa cantidad de secciones es suficiente para llegar a la Estación Espacial Internacional ocho veces.
A lo largo de 50 años, han cumplido la promesa de ofrecer innovación a sus clientes mediante la evolución de la ingeniería de los MCC con las últimas tecnologías, incluidas las unidades de velocidad variable PowerFlex®, los switches Stratix® y los relés de sobrecarga E100 y E300, así como la incorporación de comunicaciones EtherNet/IP y la integración con la plataforma Logix y PlantPAX®.
Además, fueron los primeros en ofrecer el paquete de software de configuración y monitoreo IntelliCENTER®. Con la inclusión de la función de resistencia a arco ArcShield™ y la tecnología de SecureConnect™ en su cartera, atributos que agregan una capa adicional de seguridad al producto, la capacidad de ofrecer continuamente valor agregado a sus clientes los ha ayudado a convertirse en el líder del mercado de centros de control de motores.
La rica historia de estos 50 años se debe a los esfuerzos de los empleados de Rockwell Automation y Allen‑Bradley. Para conmemorar este hito, se realizaron muchas actividades en torno a las líneas de productos MCC CENTERLINE este año. A medida que se mira hacia el futuro, hay entusiasmo por continuar invirtiendo los esfuerzos en las líneas de productos MCC CENTERLINE para que puedan anticipar la celebración de otros 50 años.
Los hitos que figuran en la historia de MCC CENTERLINE son: la introducción de la línea de producto CENTERLINE 1500 MV (1973), la presentación del software IntelliCENTER (2000), el inicio de la producción con CENTERLINE MCC 2100 de la empresa mexicana Tecate (2004), el lanzamiento de la versión IEC CENTERLINE MCC 2500 con manufactura en Brasil (2006), la introducción de SecureConnect y EtherNet /IP (2011), la integración de PlantPAX (2017) y, finalmente, la incorporación de unidades con tecnología de seguridad funcional y máquinas incorporadas (2020).
Para conocer más información sobre Centerline, le invitamos a visitar esta página web.