En esta era digital, comprender y utilizar todo el potencial de los robots es más importante que nunca. Actualmente, se espera que los equipos de producción logren mejores resultados, ya sea por medio de un aumento de la productividad, de una reducción en los tiempos de entrega o de la personalización de los productos.
En todo este proceso, los robots pueden ser grandes aliados, pero, se vuelve una tarea compleja si ellos se encuentran en la periferia y no en el centro del proceso productivo. Por todo ello, Rockwell Automation señala que una de las mejores prácticas para potenciar las posibilidades de uso de robots en una planta industrial es su integración a los sistemas de control.
Como ejemplo, Rockwell Automation presenta algunas ventajas de integración entre robots y controladores de máquinas o equipos conocidos como PLC o PAC. Esta integración trae los siguientes beneficios:
- Acelerar la implementación gracias al uso de un sistema de control simplificado.
- Crear y validar programas con mayor eficacia al usar herramientas de ingeniería digital y un entorno de diseño único e integrado.
- Generar una producción más rápida y flexible con una mejor integración entre los robots y los dispositivos de control de movimiento o mecatrónicos.
- Ayudar a proteger a los trabajadores al asumir sus funciones en trabajos monótonos y peligrosos.
Es importante recordar que existen dos maneras de integrar los robots: la primera es conectarlos a los sistemas de control de los equipos por medio de redes industriales, como la EtherNet/IP y la segunda es combinar el control del equipo y del robot en un sistema unificado.
Decidir cuál será la mejor opción depende de las necesidades y objetivos. De cualquier modo, ambas tienen en común una serie de beneficios que van desde lograr operaciones más responsivas a las necesidades de cambio, hasta obtener ganancias gracias al análisis de los datos generados por estas plataformas, a través de sistemas analíticos que optimizan la producción y reducen las paradas.
Rockwell Automation puede facilitar la implementación de robots en su empresa de la siguiente manera:
- Tecnología de automatización de robots estandarizada, modular y agrupable.
- Asociación con empresas de robots, fabricantes de equipos originales e integradores con la capacidad de construir sistemas de robots.
- Un profundo conocimiento en implementaciones de robots, proveniente de décadas de experiencia en diversos sectores.
- Recursos de simulación para verificar el rendimiento y los flujos de trabajo de la implementación del robot antes de la construcción.
- Presencia global para brindar soporte a sus desarrollos en todo el mundo.