Estas soluciones de entrada y salida on-machine integradas con tecnología IO-Link permiten que los fabricantes mejoren significativamente la eficiencia y productividad de sus procesos.
Los bloques ArmorBlock 5000 ofrecen numerosas ventajas respecto a otras soluciones tradicionales de E/S. Su tamaño adecuado y diseño robusto los hacen ideales para su instalación directamente sobre las máquinas, lo que facilita el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Además, su amplia gama de temperatura de funcionamiento y su grado de protección IP69K los hacen resistentes a entornos industriales exigentes.
Otro de sus puntos fuertes es la integración nativa de la tecnología IO-Link en sus puertos. Esto permite un control y una monitorización distribuida de los dispositivos con una configuración simple. Los datos se transmiten de forma bidireccional mediante esta interfaz estandarizada, lo que ofrece mayor visibilidad de los procesos.
La solución se complementa con el software Studio 5000 de Rockwell Automation para el diseño y la puesta en marcha de las aplicaciones de automatización. Su entorno intuitivo incorpora funcionalidades como tags comunes que agilizan notablemente el desarrollo de proyectos.
Según Rockwell Automation, estas nuevas soluciones de E/S distribuidas son idóneas para que las empresas fabricantes mejoren su agilidad y flexibilidad operativa. Los datos en tiempo real permiten tomar decisiones más informadas que optimizan la productividad general de las líneas de producción. Se trata de un paso más en la apuesta de Rockwell Automation por ofrecer soluciones industriales 4.0 que impulsen la transformación digital de sus clientes.