Loading
Caso de éxito
Recent ActivityRecent Activity
4 minutos de lectura

TEC Engineering desarrolla sistema de multiplexeo que disminuye costos de inversión y operación

Esta empresa mexicana, especialista en manejo de partes plásticas a granel, desarrolló una solución integral de multiplexeo basado en tiempo (time based multiplexing).

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
El interior de una fábrica con muchas máquinas

Con equipamiento instalado en más de 300 plantas en todo el mundo, TEC Engineering ha logrado convertirse en uno de los líderes mundiales en la automatización de transporte y almacenamiento a granel de preformas, botellas, tapas y otros productos plásticos. La firma se enfoca en lograr diseños eficientes, con un bajo costo y un alto nivel de automatización. Básicamente, su política de negocios se centra en ofrecer la mejor solución al menor costo posible.

Dentro de esta estrategia, la firma llevó a cabo una aplicación de multiplexeo de líneas flexibles, la cual permite utilizar una línea troncal sin mezclar productos en el transporte. Este sistema es capaz de operar en diferentes tipos de industria (refrescos, alimentación, productos farmacéuticos, detergentes y elementos de cuidado personal), formatos y productos (botellas, tapas, tarros, envases de desodorantes, etc.) que se transportan en una sola línea troncal casi al mismo tiempo y sin mezclarse.

Es decir, a pesar de que los productos comparten una banda troncal, las líneas nunca van a recibir estas unidades mezcladas, ya que el proceso de automatización no lo permite gracias al control de movimiento de las bandas.

“Más que una máquina, lo que ofrecemos es una alternativa integral en el desarrollo de automatización para mejorar las operaciones de nuestros clientes, siendo lo más importante la programación de tiempos y movimientos que permite esta forma de operación para el transporte de partes”, sostiene Maura Minardi, Administrative Manager de TEC Engineering. “En plantas de llenado de botellas lo más relevante es alimentar de manera eficiente y balanceada las diferentes líneas de producción desde el almacén y que la inversión de esta maquinaria permita un rápido retorno de la inversión”, añade.

Dependiendo del tipo de equipamiento, las líneas de producción varían, pero pueden llegar a ser entre 9 y 12 unidades, con una cantidad infinita de motores en cada una de estas líneas. Lo que TEC Engineering hizo fue juntar en el almacén varios lugares de recepción por cada tipo de producto y transportarlos a través de una sola línea de banda para abastecer las 9 o 12 líneas diferentes que están en producción. “De esta manera, nuestra solución aporta a cada línea en tiempo y con la cantidad de producto que requiere, y que las piezas no se mezclen”, aclara Minardi.

La ejecutiva resalta que esta alternativa requiere un bajo costo de inversión y de operación y, además, constituye un sistema muy robusto. “En cambio, lo que ofrece la competencia son simplemente bandas transportadoras de cintas que van desde el lugar donde se recibe la botella hasta donde esta se llena”.

Productos de calidad

La aplicación elaborada por TEC Engineering incluye una serie de soluciones provistas por Rockwell Automation, como el Controlador Compact GuardLogix 5380 y niveles de seguridad SIL2/PLd, y variadores de frecuencia PowerFlex 525 AC Drive, que incluyen redes de comunicación EtherNet/IP.

“Los cálculos que ejecuta el Controlador son relativamente complejos, ya que debe haber un rastreo de los movimientos en tiempo real de los paquetes para llevarlos a destino. Esto implica muchas operaciones simultáneas, monitoreo del movimiento, de la velocidad y el estado de los motores”, aclara Alejandro Contreras, Engineering & Design Manager de TEC Engineering. “Y, cabe mencionar, los controladores capaces de hacer esto en el tiempo de respuesta real no son muchos; deben ser dispositivos de alta gama”.

En ese sentido, el ingeniero destaca la calidad de los Controladores Allen‑Bradley, ya que tienen la capacidad para ejecutar estas labores desde su gama más básica, a diferencia de los productos que ofrece la competencia, lo que otorga costos más razonables para los clientes. Explica que un sistema multiplexado es capaz de enviar múltiples señales o flujos de información a través de un enlace de comunicaciones al mismo tiempo en forma de una única y compleja señal. El receptor recupera las señales separadas mediante un proceso de multiplexeo.

“Lo que hace esta aplicación, es entregar turnos para enviar productos; las tolvas pasan la mayor parte del tiempo detenidas y se activan para utilizar la banda transportadora solo el tiempo exacto que necesitan. A través de un grupo de sensores, la tolva correspondiente lanza un paquete (grupo predeterminado de partes) a la línea y esta se encarga de llevar el producto a su destino a través de bandas bidireccionales, desviadores y otros componentes”, indica.

El ingeniero sostiene que en los sistemas tradicionales existen cuatro problemáticas esenciales: espacio de instalación requerido (se necesitan muchas bandas transportadoras), costo de instalación (ya que se deben montar cada una de estas bandas), costo de operación (múltiples motores operando al mismo tiempo) e inflexibilidad de la solución (va solo de un punto determinado a otro). “A diferencia de herramientas tradicionales, nuestros clientes no requieren modificar o ajustar las bandas en ciertos sentidos, ya que la conexión lógica permite hacer cualquier modificación en tiempo real, sin necesidad de reconfigurar el hardware”.

Cabe mencionar que TEC Engineering es una empresa que comercializa sus soluciones en diferentes partes del mundo, por lo cual cumplen no solo con estándares internacionales de seguridad SIL, sino que también ahora cumplen con estándares de programación S88.

 
Temas: Automation Today LA Alimentos y bebidas Productos domésticos y de cuidado personal Hardware
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Contenido recomendado
Loading
La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
Case Study
Case Study
La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
DSI, empresa integradora de sistemas, implementó los variadores PowerFlex 755TR para modernizar la infraestructura de una compañía energética global, allanando el camino para un crecimiento continuo.
Instalación de ControlLogix® en hornos de deshidratación permite cumplir normativas de seguridad en importante empresa petrolera
Instalación de ControlLogix® en hornos de deshidratación permite cumplir normativas de seguridad en importante empresa petrolera
Case Study
Case Study
Instalación de ControlLogix® en hornos de deshidratación permite cumplir normativas de seguridad en importante empresa petrolera
Integración de solución de control que permite cumplir niveles de seguridad SIL 2.
Volga reduce el tiempo de cableado del panel de control en un 66 %
Volga reduce el tiempo de cableado del panel de control en un 66 %
Case Study
Case Study
Volga reduce el tiempo de cableado del panel de control en un 66 %
Socio integrador de sistemas de Rockwell Automation simplifica el diseño y el despliegue de paneles con la solución en gabinete EtherNet/IP™ recién lanzada.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left TEC Engineering desarrolla sistema que disminuye costos de inversión y operación Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro Política de Privacidad
CloseClose