Recomendado para usted
Como dice el dicho: mientras más simple, mejor. Y esto se aplica no solo a nuestra vida diaria, sino también en los entornos industriales. Durante la última década, las tecnologías habilitadoras como EtherNet/IP e Internet de las cosas (IoT) ayudaron a los fabricantes del equipo original (OEM) a reducir la complejidad y entregar máquinas realmente habilitadas con información.
Pero a pesar de estos avances en la tecnología de la comunicación y las redes, los fabricantes de máquinas a menudo se enfrentan con diversos entornos de programación y configuración, y ese es particularmente el caso en aplicaciones que requieren tanto control de velocidad simple como funcionalidad de motor precisa.
Por ejemplo, una máquina de envasado típica podría incluir transportadores de entrada y salida, impulsados por motores de inducción y variadores de frecuencia variable, más posicionamiento de producto, controlado por tecnología servo. Si bien los variadores de frecuencia variable (VFD) por lo general utilizan programación basada en parámetros, el software para servovariadores se convirtió en un conjunto de instrucciones intuitivo y más simple. Estas diversas metodologías posiblemente compliquen el proceso de desarrollo de la máquina para los ingenieros, que deben utilizar dos herramientas de programación para diseñar el sistema y sincronizar la máquina. Más adelante, es posible que los dos entornos también dificulten la vida de los técnicos que solucionan problemas o reparan los equipos.
Por supuesto, los OEM pueden rectificar esta situación al utilizar servomotores y servovariadores de alto rendimiento para toda la funcionalidad de la máquina. Y algunos de ellos lo hacen. Pero en la mayoría de los casos, eso no es ni práctico ni rentable.
En realidad, no había una solución ideal para este desafío. Hasta ahora.
Con la introducción del variador de CA PowerFlex® 527 de Allen‑Bradley®, Rockwell Automation unificó los entornos de programación para frecuencia variable y tecnología servo. Este enfoque simplificado utiliza instrucciones integradas que se comparten entre el variador PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix® de Allen‑Bradley.
Ambos variadores utilizan una sola herramienta de software, Studio 5000 Logix Designer y una metodología de programación basada en conjuntos de instrucciones de movimiento comunes.
El variador PowerFlex 527 está diseñado para integrarse exclusivamente con los controladores de automatización programables (PAC) Logix de Allen‑Bradley y brinda una solución de bajo costo para piezas de la máquina que requieren control de velocidad simple. Los variadores Kinetix ejecutan las operaciones de control de motores más precisas relacionadas con la velocidad, el par y el posicionamiento.
Obtenga más información sobre esta última incorporación a la familia de variadores PowerFlex. También descubra cómo enseñarle a su variador de frecuencia variable a hablar servo puede ser más fácil de lo que cree.
Publicado 28 de noviembre de 2014