Además, la amplia gama de Accelerator Toolkit incluye componentes preconfigurados, como máquinas de muestra y códigos de aplicación, que reducen considerablemente el tiempo de desarrollo. Al implementar los conjuntos de plantilla/instrucción add-on para dispositivos previamente programados y probados, como variadores, redes y módulos de E/S, los OEM pueden configurar dispositivos sin necesidad de escribir ni una línea de código.
- Una puesta en marcha más eficiente: El tiempo de puesta en marcha puede ser una preocupación importante para los OEM. No obstante, las herramientas de configuración y diagnóstico pueden ayudar a los OEM a configurar sus equipos de forma más eficiente. Las guías de inicio rápido del sistema orientan a los OEM a lo largo del proceso de configuración de las máquinas: desde variadores específicos hasta la totalidad de la red. Los Accelerator Toolkit también incluyen instrucciones para la puesta en marcha y la resolución de problemas de las máquinas.
- Mantenimiento para obtener el máximo rendimiento: Una vez que una máquina está instalada y en marcha, los OEM pueden utilizar herramientas de estado, diagnóstico y resolución de problemas para aumentar la eficiencia operativa de forma constante. Por ejemplo, System Ferret es una herramienta de software de inventario que busca y registra todos los dispositivos que se comunican en DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™ en un sistema de control y que genera un informe con números de catálogo, números de serie, revisiones y rutas CIP™. Además, el toolkit EtherNet/IP proporciona recursos fáciles de utilizar para todas las fases de la implementación EtherNet/IP, incluido el diseño, la configuración, la puesta en marcha y la resolución de problemas.
Las herramientas de diseño, selección, puesta en marcha y mantenimiento forman parte del compromiso de Rockwell Automation de ayudar a los OEM a reducir el tiempo que dedican al diseño, desarrollo y suministro de sus equipos y a acelerar su lanzamiento al mercado. Los OEM pueden contar con Rockwell Automation para determinar cuáles son las herramientas que se ajustan a sus necesidades y que tendrán mayores repercusiones sobre su actividad, contribuyendo al mantenimiento de su competitividad.
Si desea información sobre herramientas disponibles para los OEMs.
En coautoría por Steve Mulder: Segment manager regional para packaging, Rockwell Automation
CIP, ControlNet, DeviceNet y EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA Inc..