Mejor información para optimizar el mantenimiento
Los variadores de CA con mantenimiento predictivo avanzado pueden ayudarle a tomar decisiones más inteligentes y más precisas respecto al mantenimiento.
Los operadores y los técnicos pueden realizar un seguimiento de los datos del final de la vida útil con precisión de horas para cada uno de los componentes críticos y planificar mejor las actividades de mantenimiento. Además, pueden recibir una notificación de alarma cuando los componentes críticos lleguen a un determinado porcentaje de su vida útil de funcionamiento restante prevista. A continuación, pueden crear un plan de mantenimiento para el día o turno exacto en que sustituirán el componente.
Los variadores también pueden ayudarle a conocer mejor y optimizar su rendimiento en sus operaciones.
Por ejemplo, tal vez se dé cuenta de que los variadores de CA que funcionan en instalaciones con aire acondicionado tienen una tasa de vida útil más larga que los que funcionan en instalaciones sin refrigeración. Concretamente, es posible que los cojinetes de los ventiladores de los disipadores térmicos del variador se desgasten con mayor rapidez en las instalaciones con una mayor temperatura. A continuación, es posible que estime que prolongar la vida útil del variador y reducir el mantenimiento aporta los suficientes beneficios financieros y operativos para incorporar aire acondicionado a las instalaciones que no lo tienen todavía.
Mantenimiento predictivo incorporado
Uno de los aspectos más atractivos de los variadores de CA con mantenimiento predictivo es que ofrecen estas posibilidades como una función incorporada de serie en el producto. No se necesita ningún complemento ni gasto adicional para acceder a la información predictiva.
Los datos sobre la vida útil restante de los componentes pueden leerse directamente en el variador. No obstante, tiene la posibilidad de escalar los datos y enviarlos al software de visualización de la planta o a la nube, para diseñar así una estrategia de mantenimiento predictivo acorde al tamaño y las necesidades de sus operaciones.
Para obtener más información acerca de los variadores de CA con mantenimiento predictivo, descubra los nuevos variadores PowerFlex® 755T de Allen‑Bradley. Los variadores utilizan nuestra tecnología patentada TotalFORCE para proporcionar un avanzado mantenimiento predictivo y están diseñados para aplicaciones de 10 a 6,000 caballos de fuerza.