La integración más fácil que nunca
En primer lugar, veamos el flujo de trabajo que hay que seguir para integrar un MCC de bajo voltaje en un sistema de control. Muchos de los que trabajan en la industria del petróleo y del gas no han estado dispuestos a aceptar el reto de integrar un LVMCC en un sistema de control distribuido (DCS) de otro fabricante u otro controlador de automatización antiguo. Con frecuencia, el DCS no se comunica a través de EtherNet/IP por lo que es preciso instalar componentes adicionales para que la integración sea posible.
Para evitar este problema, Rockwell Automation ha desarrollado una solución de LVMCC Modbus TCP/IP que incorpora todos los dispositivos inteligentes en el interior del MCC, desde las aplicaciones de velocidad variable utilizando los variadores PowerFlex serie 750 hasta las aplicaciones de velocidad fija controladas por el relé de sobrecarga electrónico E300 y las aplicaciones de arranque de voltaje reducido que requieren un arrancador suave SMC. Hemos colaborado con HMS Networks, un socio Encompass, para desarrollar un módulo de comunicación Modbus TCP/IP para el relé de sobrecarga electrónico E300 a fin de lograr una comunicación nativa Modbus TCP/IP. Esta solución complementa los variadores PowerFlex serie 750 y los arrancadores suaves SMC Flex y SMC-50 para ofrecer una solución completa que puede integrarse fácilmente en un DCS nuevo o existente.
Una mayor facilidad de mantenimiento
Una vez integrado en el sistema de control, es importante que la solución conectada en red que hay en el interior del MCC proporcione una configuración flexible de los dispositivos para que puedan controlarse con facilidad los motores que funcionan en el sistema. Además, una solución debe ser siempre fácil de mantener y reparar. En este caso, el mantenimiento y la reparación de las unidades de MCC se simplifica con el enfoque de diseño modular. La conectividad Modbus TCP/IP permite al usuario acceder a los datos sobre alimentación, energía y mantenimiento provenientes del DCS. Esta información se puede utilizar para tomar decisiones informadas acerca de cuándo hay que realizar el servicio del equipo en un momento adecuado.
Sabemos que la seguridad es su máxima prioridad y también es la nuestra
Una de las principales características del MCC es la separación entre el personal de mantenimiento y el equipo de alta energía. Esta función se lleva a cabo mediante características de diseño específicas, como un bus de montaje central que aumenta la eficiencia y permite una mejor disipación del calor de los equipos, como los cierres automáticos que aíslan de forma inmediata el bus vertical cuando se retira una unidad de control de motores. Para aumentar la seguridad de los centros de control de motores CENTERLINE® , esta línea de productos incluye características clave que pueden ayudar a mitigar los riesgos, de manera que las plantas y las aplicaciones sean más seguras.
El MCC ArcShield® CENTERLINE® se ha diseñado para limitar la cantidad de corriente de fallo disponible y contener un fallo de arco peligroso si llega a producirse, y para ayudar a evitar que se propague por todo el envolvente. Para reducir aún más la exposición a los peligros eléctricos, se pueden instalar las espigas de las unidades SecureConnect® en las cargas que se retiran con mayor frecuencia.
Por último, para aumentar la seguridad personal, ahora hay disponible un bus aislado con clasificación UL . Este bus aislado no solo ayuda a impedir la propagación del arco, sino que también puede prolongar la vida útil al ayudar a proteger el bus contra las corrosivas nieblas salinas y otros peligros ambientales. Hemos incorporado muchas de las características de seguridad más avanzadas de la industria en el diseño de nuestros MCC. Para obtener más información, lea Los tres elementos de diseño principales para un MCC más seguro.
La integración de un LVMCC CENTERLINE ya no tiene por qué resultar intimidante
La gama CENTERLINE de MCC diseñados con dispositivos inteligentes que se comunican por Modbus TCP/IP reduce el tiempo, el esfuerzo y el costo que supone integrar el DCS. Ayudan a clientes de la industria del petróleo y del gas como usted a mejorar el tiempo productivo de manera más segura y más confiable, a la vez que le ayudan a mejorar sus resultados en estos momentos tan complicados.