Un DCS moderno supera los desafíos modernos
Afortunadamente, las más recientes plataformas de DCS han evolucionado al mismo ritmo que otros desarrollos tecnológicos. Cada vez son más los usuarios de DCS que se están planteando actualizar y modernizar sus sistemas para alcanzar un rendimiento óptimo. Un DCS moderno puede ayudar a crear una Connected Enteprise (Empresa Conectada) como parte de una estrategia de transformación digital.
PlantPAx 5.0, la más reciente versión de DCS de Rockwell Automation, reducirá las dimensiones de la arquitectura con menos servidores y controladores más potentes, impulsará la uniformidad gracias a instrucciones de procesos incorporadas en el controlador, agilizará los flujos de trabajo con una mejor experiencia de desarrollo de los atributos del sistema, proporcionará una robusta analítica a fin de permitir la toma de decisiones en tiempo real y se ajustará a las normas de ciberseguridad internacionales.
¿Qué significa esto para los productores? Les facilita la vida. Un DCS moderno debe permitir a los productores lograr el control y la optimización en toda la planta, maximizar las operaciones, lograr una alta disponibilidad, reducir los costes y aumentar la producción. Además, un DCS moderno puede ayudar a superar los tres principales desafíos que se les plantean a casi todos los productores y fabricantes:
1. Superar el desafío de productividad. ¿Cómo pueden los productores innovar cuando sistemas disímiles en toda la empresa producen cuellos de botella e ineficacia? La gran cantidad de información proveniente de las cadenas de suministro, los activos de la planta y los sistemas empresariales pueden ser abrumadores para los equipos que intentan funcionar en tiempo real o crear un nuevo concepto. Las rápidas mejoras tecnológicas permiten a los productores acceder a más información que nunca para la toma de decisiones.
2. Hacer más con menos para mejorar el resultado neto. Los equipos de producción deben hacer más con menos a fin de satisfacer las expectativas presupuestarias durante el ciclo de vida de su planta. Los operadores deben descubrir métodos a fin de obtener la visibilidad y el control necesarios para reducir el tiempo improductivo no programado, evitar problemas de calidad y eliminar los desperdicios de producción. Los productores buscan automatización en toda la planta que se pueda actualizar y mantener con facilidad. Además, la tecnología debe garantizar que la planta siga operando.
3. Reducir los riesgos operacionales. Los riesgos están en todas partes y en muchas formas, dependiendo de la infraestructura de red, que es la conexión principal de su sistema. Incluso cuando se consideran las contingencias, los eventos imprevistos pueden dificultar unas operaciones de planta seguras y confiables. Una vez que los productores identifican factores que contribuyen a retardos no programados, tiempo improductivo, y problemas de seguridad de productos y del personal, requerirán sistemas que puedan operar en condiciones dinámicas y que les permitan responder agresivamente dotados de información. A medida que las amenazas cambian de riesgos operacionales a actores externos, los sistemas de control deben ser robustos y a la vez adaptables. ¿Ha implementado una infraestructura robusta para su sistema?
PlantPAx 5.0: la más reciente versión de DCS
Los productores no ignoran el significado de PlantPAx 5.0, un sistema con dimensiones reducidas que se implementa con mayor facilidad y rapidez, proporciona datos y analítica en tiempo real para permitir la toma de decisiones inteligentes, que cuenta con asistencia técnica durante todo su ciclo de vida. Todo el que trabaja en industrias de procesamiento por lotes, híbrida y de servicio pesado pueden beneficiarse de un DCS diseñado específicamente para el control en toda la planta que puede aceptar de manera segura operaciones más grandes y complejas.
¿Qué debe buscar un productor al elegir un DCS moderno?
- Datos, analítica e información específica que le permita tomar decisiones en tiempo real. Estos incluyen visualización y tableros para operaciones que suministran indicadores clave de rendimiento tanto a nivel de producción como del operador, el acceso a situaciones anormales tales como registros de alarmas y eventos de tiempo improductivo no programados, así como un enfoque moderno en torno a los gráficos HMI.
- Asistencia técnica a un sistema durante su ciclo de vida. Usted sabe que puede confiar en que nuestros productos le proporcionarán una larga vida útil. Además de la adquisición y puesta en marcha iniciales, seguirá recibiendo asistencia técnica personalizada por muchos años más. Esta asistencia incluye el acceso a expertos en la materia, servicios en campo, contratos de asistencia técnica y disponibilidad de productos a largo plazo.
- Soluciones de fuerza laboral. Desde el acceso remoto y los dispositivos móviles, hasta la capacitación para transformar especialistas en generalistas, el DCS moderno puede resolver problemas comunes relativos a la fuerza laboral. Proporciona una perspectiva a nivel de toda la empresa para que no sea necesario contar con personal in situ y fomenta el cambio, de la lectura y memorización de manuales, a la posibilidad de acceder a la ayuda de expertos cuando sea necesaria.
- Ciberseguridad de sistemas. Todo productor debe tener como expectativas la observancia de las normas de ciberseguridad y la certificación conforme a normas como, por ejemplo, ISA99/IEC 62443.
Todo esto y más se incluye en PlantaPAx 5.0, una versión que permite a los productores ampliar sus posibilidades.
No se quede atrás
La transformación digital no es una tendencia pasajera. En algún momento, los fabricantes y los productores tendrán que dar los pasos iniciales para esta travesía. Para muchos, ya se considera la nueva normalidad.
En su más alto nivel, la transformación digital representa una evolución fundamental y posiblemente radical para los productores en el ámbito industrial. La adopción de nuevas tecnologías cambiará sustancial y positivamente su manera de hacer negocios.
Evalúe su DCS anticuado para determinar si la más reciente plataforma de DCS puede ayudarlo en su travesía hacia la transformación digital. Esta decisión puede ofrecerle la flexibilidad necesaria para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes, y proporcionarle los datos y la información detallada que lo ayudarán a mejorar el rendimiento, la toma de decisiones y la rentabilidad. No implica dificultades ni interrupciones. Dotado de las soluciones apropiadas, usted puede superar los desafíos futuros con confianza.
Obtenga más información sobre cómo PlantPAx 5.0 puede ayudarlo a superar esos desafíos.