Recomendado para usted
La fusión de dos normas de seguridad de maquinaria globales no es un proceso sencillo, algo más que evidente cuando la IEC/ISO 17305 se canceló a finales del año pasado.
La norma, que pretendía fusionar las normas sobre seguridad ISO 13849 e IEC 62061, iba a entrar en vigor en el 2017. Sin embargo, esta fusión se ha cancelado de forma indefinida.
¿La razón? Ese molesto bien de consumo llamado tiempo.
Las dos normas tenían tantas diferencias que, simplemente, el tiempo del que disponía el comité técnico de ISO para el trabajo no ha sido suficiente. Por ello, el comité ha decidido cancelar el proyecto.
Eso no implica que se haya descartado definitivamente la posibilidad de una fusión, sino que, por ahora, está en el limbo.
Su destino se aclarará tras las próximas reuniones plenarias IEC/TC 44 e ISO/TC 199, que tendrán lugar en octubre de 2016 y marzo de 2017, respectivamente.
En transición hacia una única norma global
Todos aquellos que, a raíz de la fusión de dos normas diferentes, estaban preocupados por la confusión que se podía introducir o las modificaciones que implicaba, habrán respirado con alivio con el fin de la IEC/ISO 17305.
Sin embargo, las metodologías y los requisitos básicos ya se habían introducido en la ISO 13849 y en la IEC 62061, por lo que la nueva norma única no hubiera supuesto un gran cambio. Por ello, aquellos diseñadores de maquinaria que ya hubieran comenzado su migración a esas dos normas, podrían realizar la transición hacia una norma única sin demasiados quebraderos de cabeza y de forma relativamente manejable.
Existen, además, dos informes técnicos que pueden mitigar la preocupación sobre una norma única. Publicados en paralelo en 2010, los informes ISO TR 23849 e IEC/TR 62061-1 ofrecen interpretaciones útiles de las dos normas y una guía sobre las aplicaciones relevantes para cada una. Se trata de un recurso útil para aquellos que deseen comprender la relación entre las dos normas y cómo podrían converger en una sola.
Sabiendo todo esto, cualquier reactivación del proceso de fusión podría verse como una oportunidad más que como un problema. Esa fusión aclararía y simplificaría las discrepancias que existen hoy en día entre ambas normas. Y también ayudaría a que los diseñadores de maquinaria comenzaran la transición hacia una única norma global, un modo de desarrollar maquinaria más competitiva y segura.
Revisiones de la normas IEC e ISO
Mientras tanto, el trabajo de actualización de las normas ISO 13849 e IEC 62061 está comenzando. Es probable que en pocos años contemos con las revisiones de ambas.
¿Qué podemos esperar de esas actualizaciones? Es posible que la norma ISO 13849 incluya cierta relajación en los cálculos y cuantificaciones necesarios para los sistemas más simples y determinísticos. En cuanto a la IEC 62061, tal vez los cambios tengan que ver con la inclusión de nuevos temas, como las aplicaciones de seguridad de baja demanda, para que, de ese modo, sea aplicable a una gama más amplia de equipos y maquinaria.
El trabajo ya realizado para la IEC/ISO 17305 está disponible para la revisión de ambas normas y debería utilizarse para que ambas continúen por la senda de la convergencia.
Por ahora, los diseñadores deberían centrar sus esfuerzos en comprender tanto la ISO 13849 como la IEC 62061. De ese modo, la migración hacia los estándares revisados será más fácil cuando entren en vigor. Si conocen ambas normas en profundidad, los diseñadores también se sentirán más cómodos en el caso de que de alguna vez se llegue a una norma unificada.
Conozca más sobre ISO 13849 e IEC 62061.
Publicado 19 de septiembre de 2016