- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Editar un NetLogic
Para modificar el código NetLogic, utilice un editor de código externo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para editar un NetLogic
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un objeto NetLogic.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- En el editor de código externo, edite el código NetLogic y guarde el archivo.CONSEJO:Puede exponer métodos personalizados agregando estas declaraciones:[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Entregue su opinión