Ejemplo de cuadrícula de datos

Utilice este objeto para incluir una tabla que presente los datos obtenidos de los nodos del proyecto o de una o más tablas de base de datos en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Los objetos
Cuadrícula de datos
pueden contener texto de solo lectura, texto editable e imágenes. Cada fila de la tabla presenta datos de un nodo de proyecto diferente o de una fila diferente de una tabla de base de datos.
Ejemplo de cuadrícula de datos
animated graphic showig a grid with four motors that can be sorted by columns

Caso de uso

Muestre los datos almacenados en una tabla. Por ejemplo, muestre las propiedades de componentes de hardware específicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.