Ejemplo de interruptor

Use este objeto para habilitar los operadores establecidos y mostrar un valor booleano en tiempo de ejecución.
Ejemplo de interruptor
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF

Caso de uso

Habilite o deshabilite funciones o características en una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, alterne un gráfico que visualice los datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.