Variables
Una variable es un elemento que representa una figura o una característica de un objeto y especifica el valor de esa característica.
Descripción general de variables
Cada variable:
- Contiene un atributo DataType
- Se puede estructurar para contener otras variables
- Contiene atributos descriptivos
- No puede contener objetos
CONSEJO:
No se pueden quitar propiedades de objetos predefinidos. Por ejemplo, no puede quitar la propiedad
Texto
de un objeto Etiqueta
.Ejemplos de variables
Por ejemplo, una variable puede representar:
- La velocidad de un objeto físico
- La variableSpeedcon un valor numérico (Int32) define la velocidad del objetoMotor.
- Una característica de estilo de un objeto gráfico
- La variableColor de textodefine el color del objetoEtiqueta
- Varias propiedades de objeto
- Un vínculo dinámico al objetoBaseDeDatosIncrustada1define el valor de la variableAlmacén.
Entregue su opinión