Editor de vínculos dinámicos complejos

El Editor de vínculos dinámicos complejos le permite agregar lógica avanzada al valor del nodo de origen. El editor de vínculos dinámicos complejos aparece en la ficha
Avanzadas
del explorador de vínculos dinámicos.
Para obtener más información sobre el explorador de vínculos dinámicos, consulte Explorador de vínculos dinámicos.
Para abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central también puede seleccionar
Abrir en editor
. Abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el panel central es útil para editar un vínculo dinámico complejo que tiene una lógica larga.
CONSEJO: Si hay abiertos varios exploradores de vínculos dinámicos, solo se puede abrir una ficha
Avanzado
en el explorador de vínculos dinámicos. Si el editor de vínculos dinámicos complejos está abierto al abrir una ventana emergente de vínculo dinámico, la ficha
Avanzado
recupera el foco.
Elemento
Nombre
Descripción
Básico
Vuelve a la ficha
Básico
del explorador de vínculos dinámicos. Consulte Explorador de vínculos dinámicos.
Avanzado
Muestra esta ficha
Avanzado
para crear un vínculo dinámico complejo.
Ruta de acceso
Ruta de acceso a la variable establecida por el vínculo complejo dinámico.
Diagrama de bloque
Muestra el flujo de transformaciones realizadas por vínculos dinámicos y los convertidores.
Dirección de vínculo dinámico
Establezca la dirección entre los bloques del diagrama. La dirección cambia a medida que se selecciona el icono:
  • Se lee del nodo de origen al primario.
  • Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
  • Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
Insertar
Para interrumpir la cadena de vínculo dinámico, inserte un bloque del convertidor para manipular la salida.
Puede usar Insertar para agregar procesamiento adicional en una salida de otro bloque. Por ejemplo, puede multiplicar el resultado de un evaluador de expresiones por valores constantes.
Agregar vínculo dinámico
o
Cambiar vínculo dinámico
Especifique o edite el vínculo entre el origen y el elemento primario.
Cerrar
Cierra el explorador de vínculos dinámicos.
Quitar vínculo
Quita el vínculo dinámico de la propiedad.
Abrir en editor
Abre en el editor el diagrama de bloque del vínculo dinámico complejo.
Configure
Configurar
Desde la ficha del editor de vínculos dinámicos complejo, utilice
Configurar
Agregar índice de tabla principal
para vincular la variable de origen a un índice específico de la variable principal.
Utilice
Configurar
Agregar convertidor de ruta dinámica
para crear un
Convertidor de clave-valor
o un
Convertidor condicional
.
Utilice
Configurar
Modo EU
para crear un convertidor en el que pueda compilar dinámicamente la ruta de origen de la variable. Estas opciones son solo para unidades de ingeniería de medida:
  • Predeterminado
    . No se aplica ninguna conversión.
  • Localizar
    . Establece la unidad de medida de la variable primaria en función de la configuración regional del usuario.
  • Copiar EU desde el origen
    . Establece la unidad de medida de la variable primaria como la unidad de medida de la variable de origen.
Eliminar
En la ficha del editor de vínculos dinámicos complejos, quite el convertidor o el vínculo dinámico y sus elementos secundarios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.